L’UPS, o Gruppo di continuità, è un dispositivo elettrico che fornisce l’alimentazione di emergenza quando la fonte di alimentazione in ingresso o l’alimentazione di rete si interrompe. I gruppi di continuità forniscono una protezione quasi instantanea dalle interruzioni di corrente grazie all’energia immagazzinata in batterie, condensatori o volani. L’UPS di solito funziona come protezione per dispositivi informatici, server, data center, sistemi di telecomunicazione o apparecchiature elettriche che sarebbero danneggiate e potenzialmente pericolose in caso di interruzione di alimentazione. Come funziona un gruppo di continuità (UPS)? Un UPS contiene una batteria che si 'attiva' quando il dispositivo rileva una perdita di alimentazione dalla fonte primaria. Se un utente sta operando al computer e avviene un’interruzione di corrente, scatta l'UPS che subentra mantenedo la tensione energica per un determinato periodo di tempo. Inoltre il gruppo di continuità Quan subentra quando si verificano picchi di tensione: l’UPS intercetta la sovratensione in modo che non danneggi i dispositivi connessi alla rete elettrica. Vantaggi e svantaggi dell'UPS. I vantaggi dell'utilizzo di gruppi di continuità includono: Nessun ritardo tra il passaggio dalla fonte di alimentazione primaria all'UPS., Gli installatori possono scegliere il tipo e la dimensione dell'UPS, a seconda della quantità di alimentazione che devono fornire a un dispositivo., Gli UPS sono silenziosi. La manutenzione dei sistemi UPS è più economica rispetto ai generatori. Gli svantaggi dell'utilizzo di gruppi di continuità includono: L'impossibilità di far funzionare apparecchi di una certa dimensione, in quanto gli UPS sono a batteria, se vengono utilizzate batterie scadenti, alla lunga il gruppo di continuità perderebbe la sua capacità di accumulo e si riduce la durata di alimentazione

1479 Produkte